This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53676:TPS53676 是否可用于 Agilex5 SmartVID 电源?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618336/tps53676-can-tps53676-be-used-for-agilex5-smartvid-power-supplying

器件型号: TPS53676

大家好:

我的一个客户考虑使用 TPS53676 进行 Agilex5 SmartVID 电源供电
因为 Altera 在以下 URL 中显示 TPS53676 是一款经过全面验证的器件。
https://www.altera.com/design/resource/power/smartvid

我无法知道 TPS53676 是否可用于 Agilex5 SmartVID。

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    很抱歉、我的消息还不够。

    我的问题如下。

    Q

    TPS53676 是否可用于 Agilex5 SmartVID 电源供电?

    谢谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我不知道我们已经测试了 TPS53676 特定于 Agilex5 SmartVID。

    但是、根据原始帖子中的链接、Altera 已经对 TPS53676 进行了 Agilex5 SmartVID 测试。 Altera 显示 TPS53676 已完全通过 Agilex5 SmartVID 验证、因此需要器件完全兼容。

    此致、

    Troy