Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS7A85A
器件型号: TPS7A85A
主题中讨论的其他器件: TPS7A85、
我尝试使用 TPS7A85 PSpice 模型对稳定性(相位裕度)进行仿真。
我使用 TI 网络上提供的模型尝试了交流仿真、但似乎没有效果。
请确认。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lee:
根据我们提供的示例工程、我得到了一个工作的 PSRR 仿真。
TPS7A85_Trans-2026-02-06T00-37.zip
仿真的 PSRR 大致与数据表中的典型曲线相匹配:

此致、
Alex Davis
尊敬的 Lee:
附加了初始.lib 文件。
此致、
Alex Davis
尊敬的 Lee:
在样例项目和上面的初始模型之间、库名称似乎已更改。
将 工程文件夹中的“TPS7A85_TRANS-PSpiceFiles/TPS7A85_startup/TPS7A8501_TRANS.lib"重“重命名为“TPS7A85_TRANS-PSpiceFiles/TPS7A85_startup/TPS7A85_TRANS.lib"将“将允许仿真运行。
此致
Alex Davis
您好 Alex
我遵循了您的建议并更改了图书馆名称。
仿真结果仍然显示不正确的直流工作点。
您发送给我的库的模拟结果输出 4.905 UV。
这可能是仿真环境的问题、
但请再次查看。
我附上了我使用的压缩项目文件。

e2e.ti.com/.../8546.TPS7A85_5F00_TRANS_2D00_2026_2D00_02_2D00_06T00_2D00_37.zip
谢谢、此致
Lee HongGyo
尊敬的 Lee:
看起来与原始工程在 NR 和前馈电容器上设置了初始条件类似、PSpice 在直流工作点解决方案期间将它们视为两个电容器上的 0V 强制条件。 下面所附的工程移除了初始条件并应正常运行。
此致、
Alex Davis
您好 Alex
感谢您的友好和及时答复。
我遵循了您提供的说明、并确认 PSRR 和直流工作点正常运行。
遗憾的是、在以下条件下、我无法获得数据表中所示的 PSRR 特性。
我想询问您是否可以查看以下内容:
根据负载电流变化的 PSRR(例如 1A、2A、3A、4A)
根据输入电压变化的 PSRR(例如 1.1V、1.2V、1.3V、1.4V)
根据 VBIAS 变化的 PSRR(例如 0V、3V、5V)
有关更多详细信息、请参阅数据表第 8 页的图 1、2、3 和 4。
感谢您的持续支持。
谢谢、此致
Lee HongGyo