This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 使用电池轨为系统供电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618391/bq24610-bq24610-powering-system-from-battery-rail

部件号: BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ77915

您好:

我想确认我的系统是否可以按照所述配置按预期运行。

我正在使用 BQ24610 为 4S6P 锂离子电池组 (~18Ah、最大放电 60A) 充电。 BQ77915 可实现保护和电芯平衡。 充电电流设置为 6.3A。 系统负载的电流范围为几安培到大约 30A。

预期行为:

  • 当系统负载小于 6A 时、充电器为系统供电并为电池充电(如果需要充电)。
  • 当负载超过 6A 时、充电器仍将电流限制在 6.3A、然后电池提供额外的电流。

BQ24610 拓扑和 BQ77915 是否完全支持此工作模式、或者电池轨上的负载瞬态较大时是否存在问题?

电源路径架构(系统直接由 19V 适配器电源轨供电)不适合我的应用。我要求系统电压等于电池电压、因此负载始终以 4 节电池电压供电、而不是由 19V 稳压系统电源轨供电。


下面添加了原理图:
Charger_removed.pdf 

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karlo、

    您是否需要独立器件、或者您的项目是否可以与主机控制型器件配合使用?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:


    充电器在独立模式下运行。 充电过程不存在有效的主机控制。 操作员仅控制输入电源存在的时间。

    此致、

    Karlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karlo、

    系统直接由 19V 适配器电源轨供电)不适合我的应用。我要求系统电压等于电池电压~、因此负载始终以 4 节串联电池电压供电、而不是以锂稳压 19V 系统电源轨供电。
    [userid=“68560A"~“~courl]使用/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618391/bq24610-bq24610-powering-system-from-battery-rail 进行充电。 BQ77915 可实现保护和电芯平衡。 充电电流设置为 6.3A。 系统负载可能从几安培到大约 30A 不等。[quote userid=“685634" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618391/bq24610-bq24610-powering-system-from-battery-rail
    • 当系统负载小于 6A 时、充电器为系统供电并为电池充电(如果需要充电)。
    • 当负载超过 6A 时、充电器仍将电流限制在 6.3A、然后电池提供额外的电流。

    [/报价]

    此设置不适用于 BQ24610。

    如果系统负载与电池并联、则需要将充电电流设置得足够高、以支持系统负载和充电电流、因此需要将其设置为 12.3A(6.3A 电池和 6A 系统负载)。 在最佳状态下、转换器会为系统提供 6A 电流、为电池提供 6.3A 电流。 但是、如果系统负载降至~2A、电池将开始以 10.3A 充电。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我相信可能会有误解。

    6.3A 是 BQ24610 的总电流限制。 在所有条件下都不要求向电池提供 6.3A 充电电流。

    我期望充电器的总电流可达 6.3A。

    如果系统负载为 2A、则剩余的电流会为电池充电。

    如果系统负载超过 6.3A、则电池提供差异。

    无需独立于系统负载的恒定电池充电电流。

    这个工作模式是否仍然存在 BQ24610 问题?

    此致、

    Karlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karlo、

    感谢您的澄清、我现在理解了。 我认为 BQ24610 没有任何明显的问题 来满足这一要求。 我建议联系蓄电池制造商、看看蓄电池侧是否存在任何问题。

    此致、

    基督教。