This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:CEDV 数据收集:是否需要在记录的放电温度下进行充电?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608151/bq4050-cedv-data-collection-does-charging-need-to-occur-at-the-same-temperature-as-the-discharge-being-logged

产品编号: BQ40Z50

您好、

我遵循此处的说明:
www.ti.com/.../sluub45b.pdf

它表示我需要记录两种不同速率和三种不同温度下的放电、总共有六个对数。  我的问题与本手册的这一部分有关:
'如果温度发生变化、则在开始放电之前、应将蓄电池浸泡在所需的新温度 2 小时。'

手册的这一部分似乎有点模糊。  电池是否应该以该温度充电?  例如、如果我想在 5°C 进行放电测试、是否可以在 25°C 进行充电、然后充电完成后、将电池包放入 5°C 室中浸泡 2 小时?

另外、如果我最终在 5°C 放电之前在 5°C 对其充电、是否仍需要在充电完成后让电池静置 2 小时、以便其进入放松状态?

之所以提出这个问题、是因为弛豫状态可能会在满充电电压的基础上大幅下降(例如,LiFePO4 的 3.65V 随后可以降至 3.35V)、充满电的 OCV 可能会随电芯温度而变化。

谢谢、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我期待着他们的回应。  由于我的问题是关于如何进行日志记录、而不是关于我尚未获取的任何日志、因此我目前没有任何相关文件可供共享。  如果团队有任何具体问题、请告诉我。

    此致、
    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    对此有任何更新?

    此致、
    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    这意味着您需要在该温度下将 BMS 浸泡 2 小时 解决方案 启动 DSG。 是的、它与弛豫状态有关、这意味着电芯电压在两小时后不会发生太大变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    您能澄清一下吗?  这是否意味着、为了进行 CEDV 数据收集、要对电芯充电的环境温度(在每次放电测试之前)无关紧要?  在这种情况下、在室温下充电应该没问题。

    此致、
    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、在室温下充电。 在放电期间、温度确实很重要。