This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:BQ79731-Q1 OC 诊断

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618161/bq79731-q1-bq79731-q1-oc-diagnostics

器件型号: BQ79731-Q1

您好:

我想对整个过流检测链实施一个测试序列。

更确切地说、我们希望直接控制 OC1/2 信号。 我们已经尝试使用 OC1_FLT_GO 和 OC2_FLT_GO 来实现这一点。

问题是、在我们的测试序列完成后、我们无法停止此 OC 输出、因为写入 OC1/2_FLT_GO = 0 无效。

我也尝试使用 DIAG_OC_CTRL2、但即使在将其设置回 0 后、PWM 输出也不会停止。
如何在检查该 PWM 是否正常工作后停止该 PWM。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过在触发 OC 后清除故障?

    谢谢、

    Zachary