Other Parts Discussed in Thread: LM3409
部件号: LM3409
目前、我们将一个 LED 连接到 LM3409 驱动器。 最大峰值 LED 电流专为 272mA 而设计、通过 PWM 调光、平均 LED 电流约为 150mA 。 272mA 处的 LED 正向电压 为 2.4V
现在需要再添加一个并联的 LED。 但是、数据表不建议并联 LED、我还阅读了 TI 论坛讨论、其中声明:
“由于 I-V 曲线变化、您无法驱动并联的 LED。 并联 LED 将稳定至相同的正向电压、但它们之间的电流不相等、因此无法控制亮度。“
我的问题是:除了亮度变化外、其他设计参数是否会受到影响? 请确认