This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431BQPK 工作查询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618382/tl431-tl431bqpk-working-query

器件型号: TL431

尊敬的团队:

我在所附原理图中的 Ref 标识符 ZD671 处使用了 TL431BQPK 器件。 我在这里有关于 ZD671 器件的工作情况的疑问、 如果二极管检测到高于基准电压的晶体管 Q678 发射极电压(因为它连接到发射极)、它是否能够控制该电压。 假设在晶体管的基极处获得 15V 电压。 如果有人介绍该二极管的一般工作原理、也会有所帮助。

期待您的答复。

此致、

Balu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balu:

    感谢您的提问!

    您似乎正在尝试使用 TL431 创建电流源、如下所示。 您能否证实情况是否属实? 如果是、使用的电流源有什么作用?

    有关此应用的更多信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf

    有关 TL431 并联电压基准的一些一般信息、请参阅以下其功能的方框图:

    当基准引脚上的电压达到 2.495V 时、BJT 导通、电流开始从阴极流向阳极。 基准引脚上的电压低于 2.495V 时、没有电流流过器件。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li