This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:此 TI IC 上是否将任何设计从 2023 年制造日期更改为 2025 年

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618577/lp2985a-is-there-any-design-changed-on-this-ti-ic-from-manufacturing-date-of-year-2023-to-year-2025

器件型号: LP2985A

  • 我们 自 2023 年 5 月起使用此产品 LP2985A-50DBVR 、此 TI IC LP2985A-50DBVR 上未报告任何问题  
  • 在 2026 年–我们将继续与这 3 个 DC 一起使用 ( 1 月 — 202,321,20230717 和 2 月 — 201501)
  • 使用这些由 DC 2023xxxx 生产的 IC 时、我们没有问题
  • 但今年 2 月–我们使用了 DC 20251201 ? 在这个 DC 中、我们会遇到高故障率

我的问题如下:

  1. 从 2023 年到 2025 年、此 IC 是否没有任何变化 (PCN)?
  2. 如果有任何更改、您是否可以提供更改的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perlinayln:

    感谢您向我们询问这件事。

    LP2985A-50DBVR 采用不同的工艺进行了重新设计、因此可以转移到不同的晶圆厂。  2023 年末发布了有关变更的 PCN。 在此之前制造和发货的任何器件都应该是旧材料。 以下是 PCN 副本、包含更多详细信息:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/PCN20230906001.1A.pdf

    您看到的故障情况是什么?

    此致、

    Gregory Thompson