This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:cc_gain 的浮点表示

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618404/bq27427-float-representation-for-cc_gain

器件型号: BQ27427
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

我有一个与“电量监测计反向测量“一文中所述类似的问题、想根据建议调整 cc_gain。 浮点值的表示会混淆我。 符号位是否真的位于第 23 位、这是否意味着使用 MBF? 对于其他电量监测计、引用了不同的数字格式。 我是否正确理解我通常可以将 cc_gain 设置为正值、而负值实际上是错误的?  

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电量监测计的早期版本具有不正确的 CC 增益符号。 bqStudio 会自动校正这一点(电量监测计在启动期间从内部 OTP 加载 CC GAIN 值、但在 RAM 之外运行、因此可以对此进行更改。 如果您使用 bqStudio 导出 Golden Image 并包含校准信息(勾选 Preferences、Golden Image。 确保 Calibration 类不在保留列表中),这样将自动更正,您不必担心它)。

    如果要在不使用 bqStudio 和 Golden Image 的情况下进行更改、则您始终可以通过数据存储器访问进行更改。 浮点格式为 Xemics、符号位为位 23。

    例如:

    CC 增益为 0.3704:十六进制表示(大端字节序,位[31:23][23:16][15:8][7:0])为 7F 3D A5 12。 位 23 为 0(十六进制值为 3D)。
    CC 增益为–0.3704:十六进制表示(大端字节序,位[31:23][23:16][15:8][7:0])为 7F BD A5 12。 位 23 为 0(十六进制值为 BD)。