This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:过流是否基于瞬时峰值?

Guru**** 2864450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618205/bq25758-is-overcurrent-based-on-instantaneous-peak

器件型号: BQ25758

BQ25758 是一款很好的花哨器件、具有输入和输出过流。

在两侧(输入和输出)、过流基于什么? 没有硬件比较器赶上峰值? 内部软件计时器?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marek、

    BQ25758 是一款很棒的器件、具有输入和输出过流。

    感谢您发送编修。

    在两侧(输入和输出)、过流基于什么?

    过流更多地是一个调节点。 响应应该是瞬时的、但如果瞬态过快、转换器将需要时间来调整电流调节。 这些值由 IAC_DPM 或 IIN 引脚设置(对于输入)、并由 IOUT_REG 或 IOUT 引脚设置(对于输出)。

    还有真正的过流保护、但直到高于 20A 的器件电流能力时才会跳闸。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我正在尝试了解器件在两种情况下的保护作用。

    1.电压从 20V 突然下降至 12V。 12V 对我们来说超出正常工作范围、但我们可能会遇到非常快速的输入瞬变、如果在“合理“输出期间、我们不希望中断输出、这意味着如果我们的输出只有 5V、1A、我们会修整、但在 240W 输出和 12V 下、由于输入过流超过 15A、我们肯定希望跳闸。

    2.启动后的输出浪涌。 根本不提供有关软启动的详细信息。 我们希望在发生浪涌情况时避免损坏 MOSFET。 是否有控制环路功能来限制浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    1. 我们有 2 种方法来控制 20V 至 12V 突然压降。 我们有输入电压 DPM 和输入电流 DPM。
      1. 当输入电压降至设定的阈值时、输入电压 DPM 将激活。 在输入电压调节期间、转换器将限制输入电流、以维持最小输入电压。 (这样可以避免欠压)
      2. 当输入电流上升到设定的阈值时、输入电流 DPM 将激活。 在输入电流调节期间、转换器会将输入电流限制为 IIN 引脚上的设置或 IAC_DPM 设置。 转换器应确保输入电流不会超过该设置值。
    2. 我们没有软启动、但有预充电功能。 器件只能输出 IOUT 引脚的电流设置或 IOUT_REG 值。

    简而言之:转换器将调节输入电流或输出电流、在运行期间、这些值不应超过这些阈值。 对于输入电流、15A 设置将允许 15A 的电流、但不会超过 15A。 对于 15A 的输出电流、该设置将仅允许 15A 的电流。 这些设置本质上是对器件的功率限制。 通常、如果达到这些电流、并且输出尝试消耗更多功率、则输出电压将会崩溃、因为器件将无法为负载输出足够的功率

    这有道理吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有道理。

    预充电用于限制导通电流的机制是什么?

     器件如何检测短路? 它使用的是输入和输出电流环路? 在短路开始时、它们关断晶体管的速度可以有多快?  

    我们只是在努力确保 FET 没有损坏、我们希望器件能够提供 240W 的功率、并且我们的终端客户要求器件能够承受一些滥用功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ]在开启时、预充电使用什么机制来限制电流?

    很抱歉,我感到困惑。 BQ25758 没有预充电。 此器件基于确实具有该功能的电池充电器。 BQ25758 的预充电不会开启。

     器件如何检测短路? 它使用的是输入和输出电流环路? 短路开始时、它们关闭晶体管的速度有多快?

    请参阅“图 7-10。 数据表的输出短路响应“。 它使用输入和输出电流环路(通常为输出电流环路)。

    我们只是尝试确保 FET 不会损坏、我们希望该器件能够提供 240W 的功率、并且我们的终端客户要求它能够承受一些滥用功率。[/报价]

    如果输入和输出电流限制配置正确并且为应用选择了合适的 FET、FET 应该不会造成损坏。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    然后回到此处关于开通问题的数据表。 提到的寄生电容

    “–具有软启动的集成环路补偿“、作为“特性“下的要点。 但是、如果没有预充电、那么软启动时间/行为是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我弄错了设备。 没有预充电。

    器件可能有软启动、但从我的测试来看、这意味着它会斜升至最大输出电流设置、直到达到电压设置、然后再切换到电压调节。 在这种情况下、软启动意味着它符合当前设置。

    此致、
    Michael