This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550-Q1:隔离式馈电

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618647/ucc21550-q1-isolated-feed

器件型号: UCC21550-Q1

你好。

如需使用不带启动电容器的控制器、是否需要隔离式直流/直流电源? 是否需要两个隔离式电源、每个控制器一个? 您推荐哪种经济型直流/直流电源?

我注意到、许多制造商都提供 5.5V 稳压器、但输入电压有限。 根据常见的低电压标准、这些标准为 3.3V、5.0V、12V 和 24V。 大多数都需要 6V 输入、但这需要另一个稳压器。 对我来说、这很烦人;总共有三个稳压器。 也可以提供可调节稳压器、但它们需要许多外部元件、这增加了总体成本。

 

 

image.pngRA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了选择隔离式电源模块、我要查看 TI.com 上的产品页面【链接】

    如果有  为您的系统选择合适器件的问题、我将为 其中一个隔离式电源模块打开一个新的 E2E 主题、届时、这些器件的专家将会跟进、帮助您解答问题。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他不明白我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您有任何具体关于 UCC21550-Q1 的问题、请在此处提问、我很乐意提供帮助。  请尽可能描述。  您提到了“控制器“和“启动电容器“。 我不确定您在这里指的是什么。

    如果您的问题与稳压器有关、我 可查看 TI.com、获取有关打开 E2E 主题的理想器件。 UCC21550-Q1 是一款隔离式栅极驱动器、因此如果您对稳压器有任何疑问、我建议在这些器件型号下面开辟一个新主题。

    此致、

    Will