This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:TPS26750 命令采用降压转换器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS65988, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618325/tps26750-tps26750-commanding-of-buck-converter

器件型号: TPS26750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756TPS65988

TPS26750(用作供电方时)是否可以通过 I2C 直接控制除 BQ25756 之外的任何器件的连接降压转换器? 这是可使用上一代 TPS65988 的配置 GUI 进行配置的文件。

如果没有该功能、MCU 似乎会为 NewContractAsProv 设置中断屏蔽、然后读取 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器以获取所请求的电压、然后向降压转换器发送相应的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TPS26750(用作供电方时)是否可以通过 I2C 直接控制除 BQ25756 之外的任何器件的已连接降压转换器? 这是可使用上一代 TPS65988 的配置 GUI 进行配置的项目。

    此功能已在工具框架内删除/合并。  隐藏/删除了可配置性、并为 BQ25756 提供了预配置事件(仅限)。

    如果没有该功能、工作流程似乎是 MCU 为 NewContractAsProv 设置中断屏蔽、然后读取 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器以获取请求的电压、然后将相应的命令发送到降压转换器。

    没错。  但是、我确实担心中断会太晚。  该说明指出它位于 PS_RDY 之后、理想情况下、您希望在此之前设置直流/直流转换器。 这不是一个很好的替代方案、但您可以将用于 BQ 的 I2C 信息转换为直流/直流转换器、这需要一个带有两个单独 I2C 端口的微型稳压器。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我即将结束该主题。  如果您有其他问题、请选择“提出相关问题“。

    谢谢。此致、
    Chris