This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:需要设计帮助

Guru**** 2864420 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360EVM-182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617339/tps54360-need-design-assistance

器件型号: TPS54360

我需要一个工作电压为 35V 直流 (34V-36V) 且输出电压为 1.2V 至 32V 的电源。  我需要它能够提供至少 1A 的电流。  我需要尽可能提高效率(在合理范围内,而且成本不太重要)、我需要能够进行调整。  我计划在接地侧电阻器上使用数字电位器来调节输出电压。  我想从 Vout 到 FB 为 20k、然后是从 FB 到 GND 为 500 Ω 固定电阻器串联的 50k 数字电位器。  WebBench 电源设计人员不允许我确定电感值、只能确定频率。  我不需要它来快速响应瞬态、因此在最坏的极端情况下优化补偿以确保稳定性是不错的、甚至还有一些裕度。  我还想知道是否可以修改评估板 TPS54360EVM-182 来获得此性能和一些快速的硬件。  由于我肯定不是电源设计人员、因此希望获得任何帮助。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick


    我建议使用 QuickStart 为您的设计获取初始值  

    SLVC452 计算工具|德州仪器 TI.com

    您可以应用以下策略  

    1.  根据最低 Vout 选择输出电容器和补偿网络。 使用 QuickStart 检查稳定性   
    2. 考虑到 50%占空比 (17.5Vout)、选择电感、在此条件下、电感器纹波电流最高

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我给了它一个尝试,并提出了似乎它会起作用的东西。  我订购了评估板和一些元件、需要替换我使用您建议的工具得出的这些元件。  希望它会起作用、我会让您知道。  再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rick、我现在将结束本主题。 请随时重新打开或开始新主题

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shi Onkar、

    我今天收到了开发板、并使用您建议的计划使用了上面提到的值。  我对它进行了测试、在我需要的范围内运行良好、并且运行温度非常低。

    谢谢。

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它成功了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以的话、还有一个问题。  我制定的设计将具有从输出到反馈引脚的 40k 电阻、从反馈引脚到接地的电阻、将具有一个 1k 的串联数字电位器。  有问题的是演示板是与电位器所在的板分开的板、因此我需要连接线... 可能长达 6 英寸至 8 英寸左右。  我想我可以扭曲和/或屏蔽它们、但您是否认为远离数字电位器运行会导致不稳定或大量噪声进入反馈输入?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick


    当然、也可能会产生噪声拾取、请尝试通过屏蔽使这些导线尽可能短。

    谢谢

    此致

    Onkar Bhakare