This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:空载重新启动时的浪涌电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS84259, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618887/tpsm63603-in-rush-current-on-no-load-restart

部件号: TPSM63603
主题中讨论的其他器件: TPS84259

您好:

在小型设计中、我正在考虑使用 TPSM63603 作为反相降压/升压转换器。 最初、我正在考虑使用 TPS84259 模块、但 TPSM63603 似乎功能更强大、因此我倾向于使用该模块。

但是、TPS84259 在其数据表中有一个有趣的部分、其中介绍了在轻负载或空载下重新启动器件时可能出现的潜在问题:

12.8 空载运行
在空载或极轻负载下运行且输入电压被移除时、输出电压放电非常缓慢。 如果在输出电压放电之前重新施加输入电压、则慢启动电路不会激活、浪涌电流非常大、可能导致过流情况。 为了避免这种情况、必须允许输出电压在重新施加输入电压之前放电。 施加 50mA 至 100mA 的最小负载有助于对输出电压进行放电。  

TPSM63603 数据表未提及这一潜在问题。 这是否意味着它不会受到同一个问题的影响? 或者、该模块是否也需要 –12V 输出上的最小负载以避免极端的浪涌电流?

感谢您花时间阅读此内容!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TPS84259 的数据表仅适用于 TPS84259。 只有 TPSM63603 数据表中的章节与 TPSM63603 相关。

    对于反相降压/升压、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf。  该部分介绍了在反相降压/升压配置中使用降压转换器时预期会产生的各种电流应力。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    好的、很高兴知道问题已修复、 在重新启动条件下、TPSM63603 软启动电路将在无负载的情况下正常工作。 感谢您的快速答复!