This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2610:多相反激式控制器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25661, LMG2610, LMG2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616758/lmg2610-multiphase-flyback-controller

器件型号: LMG2610
主题中讨论的其他器件: UCC25661LMG2650

我正在设计大容量离线 240W USB-C 充电器、并希望实现多相反激式有源钳位布置。 我需要一个能够执行以下操作的控制器:
同步以多相运行。

可在需要切相时轻松禁用

理想情况下、它可以与有源钳位的高侧驱动兼容 GaN

您可以推荐用于评估的器件吗?

我不知道上述参考零件是否相关、但被迫选择某些零件。

将在中国制造。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您的查询正在审核中。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    在此功率级别下、您最好是追求非对称半桥反激式 (AHB) 或 LLC 等更高功率的拓扑。 TI 不生产任何 AHB 控制器、但您可以参阅 UCC25661 来实现高频、宽输入电压 LLC 控制器。  

    在使用 LMG2610 时、该器件仅接受低侧和高侧 GaN FET 的低侧参考信号。  这意味着无需外部电平转换器或高侧栅极驱动器。  

    如果您计划使用 UCC25661、 我们建议使用另一种类似的 GaN 半桥器件、例如 LMG2650。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供拓扑选择方面的建议。

    我真的是在建议控制器选择和理想的 FAE 谁可以讨论的选项,考虑到独特的要求。  您可能了解我们的前端拓扑以及它为什么使升压 PFC 成为过时的拓扑。 我们将进入批量生产阶段、需要考虑我们针对第二级转换器的选项。 我们有一家控制器制造商与我们密切合作、但最好从 TI 的角度了解如何为一级供应商提供更好的产品。 USB-C 电源的体积将会非常庞大、我们目前拥有市场上非常高效的 65W 产品。 我们正在快速完成 240W 产品。 如果您认为您可能有控制器可以为我们提供帮助、我很高兴向您解释更多。 我认为你可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我真的是在建议控制器选择

    如前所述、针对该功率等级推荐的控制器是 UCC25661、这是一款 LLC 控制器。

    FAE、根据独特的要求、他们可以讨论这些选项。  [/报价]

    我可以向您推荐可能分配给贵公司的 FAE。 我将通过电子邮件发送。

    您可能了解我们的前端拓扑以及它为什么使升压 PFC 过时。

    我不了解您的前端拓扑。  

    如果您认为控制器可以帮助我们、我很高兴为您解释更多信息。 我认为你可以。  [/报价]

    请提供有关您的应用要求的更多详细信息、这将有助于我们提供出色的器件建议。

    谢谢、

    John

    [/quote]