This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803-Q1:引脚感测上的电压信息

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3890-Q1, TPS3808E-Q1, TPS3899-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618762/tps3803-q1-info-voltage-on-pin-sense

器件型号: TPS3803-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3808E-Q1、TPS3890-Q1、 TPS3899-Q1

Goodmornig、

我将为器件 TPS3803-01QDCKRQ1 提供 1.8V 电源。

在我的原理图中、检测引脚电压可高达 6V。 我想知道该引脚是否可以通过 VDD 上 1V8 电源接受该值、因为在数据表上、感测最大值与 VDD + 0.3V 相关。

等待您的友好回答、谢谢。

此致。

Christian Bacchetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    您的理解是正确的。 根据建议运行条件表、感测电压取决于 VDD 电压。  

    对于上述应用、它们需要独立于 VDD 电压来驱动 SENSE 引脚。 我们的产品系列为 TPS3899-Q1、TPS3808E-Q1 和 TPS3890-Q1 提供了单独的感应引脚。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila.