This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:申请设计审查–TPS566238RQFR

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617592/tps566238-request-for-design-review-tps566238rqfr

器件型号: TPS566238

尊敬的团队:

我们要求您提供  查看随附链接中共享的设计 、我们在其中使用了 TPS566238RQFR  IC(5V、4.2V、3.3V 降压稳压器) 、并提供您的意见或建议(如果有)。

Schematic.docx 

此致、
Nikhil R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    如果有任何关于上述主题的最新情况、请通知我们。

    此致、

    Nikhil R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    由于客户支持非常繁重、请允许我在下周左右回复。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    感谢您的更新。

    由于本次审查对我们的项目时间表至关重要、我们恳请您优先考虑并尽早分享您的反馈。

    感谢您的支持。

    此致、
    Nikhil R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    感谢您的更新。

    由于本次审查对我们的项目时间表至关重要、我们恳请您优先考虑并尽早分享您的反馈。

    感谢您的支持。

    此致、
    Nikhil R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您能分享一下原理图的 PDF 吗? 我无法在链接中清楚地看到原理图。

    谢谢您、
    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    请在下面找到附件(清晰的图片),请尽快分享审核命令。

    updated_sch.docx

    谢谢您、

    Nikhil R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我能够查看这三个原理图。 总的来说、它们看起来都很好。 如果可能、我建议在设计中再添加一个 22uF 输出电容器、因为降额会降低有效电容。 其他一切看起来都很好。

    谢谢您、
    Calan