请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74AVC4T245-Q1
尊敬的团队:
有关 74AVC4T245QPWRQ1、请帮助提供以下详细信息:
- 该器件的最高结温 (Tj) 是多少?
- 这些组件是否使用小于 50nm 的功能技术? 如果是、请分享执行的其他可靠性评估测试报告。
另外、请告知我们、这些详细信息中的任何一个是否可用于整个系列以供将来参考。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: SN74AVC4T245-Q1
尊敬的团队:
有关 74AVC4T245QPWRQ1、请帮助提供以下详细信息:
另外、请告知我们、这些详细信息中的任何一个是否可用于整个系列以供将来参考。
您好、Vivek、
1、最大结温将遵循最大存储温度 (150°C)
2.抱歉,我们不会在此平台上分享技术信息。
此致、
Josh