This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:TPS61196-Q1 LED 驱动器可闻噪声问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617336/tps61196-q1-tps61196-q1-led-driver-audible-noise-issue

器件型号: TPS61196-Q1

我使用的是 TPS61196-Q1 LED 驱动器、我可以听到电容器/电感器发出的可闻噪声。 我不确定哪个元件是信号源。

我以 300Hz 的频率开关 PWM(低频)。 Vout 处的测量结果显示了 PWM 开启/关闭(Iout 变化时)时的振铃瞬态响应。 该行为取决于 PWM 占空比(平均电流)。

我怀疑这可能是转换器中的稳定性问题、但我不确定。 我根据数据表计算了 COMP 值、但仍然会出现这种现象。

此外、我当前使用的元件值与 EVM (SLVUA25A) 相同、但我不使用电解电容器、而是使用陶瓷电容器。 EVM 不会产生任何可闻噪声。

此器件是否有可用的稳定性或相位裕度计算器? 您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    由于 CNY、我们的专家稍后会回复您。

    BR, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    它可能与 COMP 设计无关。  陶瓷电容器很容易产生可闻噪声。

    您可以尝试增大陶瓷 电容或替换为电解电容器。

    此致、

    Suchen Dong