This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:原理图审阅

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612442/tps53355-schematics-review

器件型号: TPS53355

尊敬的团队:

系统会要求您验证原理图。
输入 12V、输出 5V @ 10A。
还请验证选定的组件。 尤其是电感器。
我需要对此进行验证、以便可以关闭此操作并继续制造 PCB。

DESIGN10.pdf 

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我也在其他论坛上提出了这一要求、但由于没有审查员、我无法在本周结束这项任务、因为她已经休假了几周。
    请您指定一个、并尽快关闭。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    我很快会再来的

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    在另一个主题中审查了作为原理图结束该主题。

    谢谢、
    Calan