This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:PMIC 选择

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619153/tps65216-pmic-selection

器件型号: TPS65216

您好团队

 

我们是否有任何 PMIC 解决方案能够满足以下要求?

 

P12V_PRIMARY

P1V2

1.20V

3.78A.

P12V_PRIMARY

P1V35

1.35V

5.68A.

P12V_PRIMARY

P0V75

0.75V

25.1a.

 

 

BRS

 

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    对于 PMIC、0.75V 的电流要求太高。 这可能需要一个分立式元件来支持>25A 的电流

    电源轨是否有任何时序/时序要求? 是否需要汽车级?

    其余电源轨可由 LP8756x-Q1 多相配置处理、但必须在下电上电时配置为 I2C。
    我们没有针对 1.20V 和 1.35V 输出预先编程的器件。  

    使用上面列出的器件中的任何通用 OPN、并按照 LP8756 配置指南中的说明来了解如何使用 I2C 配置电压设置。  

    此致、  

    Sarah