This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:参考设计

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618449/uc2525a-reference-design

部件号: UC2525A
主题中讨论的其他器件: LM5030

主席先生、

我尝试对一个直流 — 直流转换器进行逆向工程 (Vin = 110V dc、Vout = 12V dc)、然后发现所用的拓扑是推挽式转换器。 电路板中使用的主 IC 是 UC2525 作为脉宽调制器、LM219 作为比较器电路。  您能帮我提供任何推挽式转换器 (240W) 的参考设计 usinCTS-240.pdf g uc2525 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nellutla、  

    UC2525 没有可用的参考设计。 此外、 您链接到的产品不属于 TI、它仅使用 TI 器件。 因此、我们无法从我们这边提供任何原理图  

    但是、 您可以使用类似的推挽控制器 LM5030。 此控制器提供了评估板 —  https://www.ti.com/tool/LM5030EVAL

    谢谢、

    John