This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电荷泵电压未达到 10V

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601584/bq76952-charge-pump-voltage-not-reaching-10v

器件型号: BQ76952
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好 TI、

Im 在将电荷泵栅极电压设置为 11V 时遇到问题,我已使用 ev2400 适配器将 BMS 板连接到 BQ stduo。 有关技术参考文档、请参阅设置-->电荷泵控制-->将 LVEN 位保持在 10V 电荷泵的低电平。 是否需要更改任何其他设置。

 

我仍然面对着同样的问题。 请支持 TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nishith、

    默认情况下、对于 BQ76952 器件、除非更改了 LVEN 位、否则该位应为 0(低电平)。 您能否将 CP 引脚至 BAT 以及 CP 引脚至 VSS 上测得的电压共享?  

    此致、
    Alexis