This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116:VCCX 引脚的外部电压

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618477/lm5116-lm5116-external-voltage-for-vccx-pin

器件型号: LM5116
主题: LM5148 中讨论的其他器件

我们目前正在使用 LM5116 设计一款 3.3V、3A 降压转换器、其输入电压范围为 30–60V

由于 VCCX 引脚必须连接到 3.3V 输出、因此不会启用 VCCX 引脚。 由于快速入门指南指出 VCCX 用于降低功耗、因此请说明是否可用于 3.3V 输出应用。

此外、我们希望获得有关在考虑宽输入电压范围和功率电平的情况下确定该设计允许的最大开关频率的指导。 请告知我们在选择开关频率时要评估的推荐方法或关键参数。

非常感谢您的指导。

此致、
Poojitha N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Poojitha

    遗憾的是、除非可用大于~ 8.5V 的电源轨、否则无法使用 VCCX。  

    该器件支持高达 1MHz 的电压、但实际上、最大开关频率会受到最短导通时间的限制。  

    LM5116 的最短导通时间比最近发布的器件大 2 倍。 请考虑使用 LM5148 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5148.pdf 

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric、
    感谢您的建议。 根据我对数据表的了解、建议运行条件中指定的最小 VCCX 值为 4.75V。因此、它是否可用于需要 5V 输出的应用?

    此致、
    Poojitha N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Poojitha

    我不建议使用 VCCX。 我开始建议客户 通过二极管(如果需要)为 VCC 引脚提供大于~ 8.5V 的外部电源。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果我未将 VCCX 引脚连接到 OUT 引脚(5V 输出)并将其保持为 0V、则结温会超过 135°C 。 为了保持安全的运行温度、似乎需要连接 VCCX 引脚。 您能否说明一下该配置是否可以接受?

    此致、
    Poojitha N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Poojitha  

    您可以通过降低开关频率或使用具有较低 QG 的 MOSFET 来降低 IC 温度。 如果您无法使用,请尝试使用~ 8.5V 的外部电源。  

    - EL