This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:写入镍氢电池 ChemID 后、“器件化学成分“是否会自动更新?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1608924/bq34z100evm-does-device-chemistry-update-automatically-after-writing-nimh-chemid

器件型号: BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQSTUDIO

您好、

我们将 BQ34Z100 与镍氢电池 (eneloop) ChemID 搭配使用。
客户在 bqStudio 中编写 NiMH ChemID 后、Data Memory “Device Chemistry“字段仍显示“Lion"(“(来自(来自 gg 文件)。
image.png

问题:

  1. 成功写入 ChemID 后、Device Chemistry 是否应该自动更改为镍氢电池?

  2. 如果没有、还需要什么额外的步骤/配置?

  3. 在 bqStudio 中运行 CHEM_ID 命令时、是否应该在结果字段中返回写入的 ChemID?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 同时、如果需要、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件。  

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我将在附件中共享 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../DatemMemory.gg.csv

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alan、

    对此有任何更新?

    此外、我在 bqStudio 中检查了“CHEM_ID"命令“命令(“Registers"选项“选项卡→右侧的“Commands"部分“部分)部分)。 执行 CHEM_ID 后、我确认写入的 ChemID 编号显示在屏幕底部的“Result"字“字段中。

    结果显示 CHEM_ID = 6113、似乎选择了 Panasonic NiMH (eneloop)。 但是、当我再次在此状态下导出 DataMemory 时、Device Chemistry 仍显示“Lion"。“。 为了便于您参考、我附上了当时捕获的导出 gg.csv。

    e2e.ti.com/.../DatemMemory20260122.gg.csv

    您能评论为什么会出现这种行为吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    否、chemid 不会更新数据存储器中的该段。 这纯粹是出于文档原因而使用的。  

    Chemid 命令将返回已编程的 chemid。

    此致、

    Diego