This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 VSENSE 引脚绝对最大额定值 (7V)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619938/ucc28070-ucc28070-vsense-pin-absolute-maximum-rating-7-v

器件型号: UCC28070

您好、

关于 UCC28070、VSENSE 引脚绝对最大额定值指定为 7V

请告知:

-除了 7V 绝对最大额定值之外、是否有任何额外的稳健性或裕度信息?
- VSENSE 引脚是否有任何内部钳位结构?
-如果可能发生短暂过电压(高于 7V),建议使用哪种保护方法?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    理想情况下  、在 VSENSE 达到 7V 之前、UCC28070 应触发 OVP 故障。 VSENSE 电阻分压器调节至 3V、以实现所需的稳压电压输出。  

    在出现此情况之前、OVP 有很大的裕度、通常该引脚无需保护齐纳二极管  

    此致、

    Pritam