This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:H 类升压建议与 TAS5815 配合使用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619279/tps552882-suggestion-for-class-h-boost-to-use-with-tas5815

部件号: TPS552882
主题: TPS552892 中讨论的其他器件

您好! 在我们的 EVM 上、TPS552882 用作 H 类降压/升压转换器。  

您的建议是为 PVDD 提供一个~5W 输出、最大 25W 的设计是什么? 扬声器电阻约为 3 欧姆  

Vin 是 1 节锂离子电池。 奇怪,如果你的建议改变,因为我相信我们只需要大约 8Vout  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    支持 25W 输出功率的最小电池电压是多少? 如果 IC 需要支持 3Vin-8Vo、25W 输出、我认为 TPS552882 仍然是推荐的器件、因为 TPS552892 的平均电感器电流限制 (7A min) 不够。

    BTW、我是否知道这里为什么需要降压/升压? 对于 1 节锂离子电池、该器件只能在升压模式下工作。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得很好 Bryce。 两种设计都考虑使用该器件。 一种是 1S 电池、另一种是 2S 电池、因此降压功能(我认为)在第二种设计中会很有用  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    感谢您的反馈。

    是、如果两种设计都考虑使用同一产品、TPS552882 将是理想的器件。  

    否则、我建议将纯升压用于 1 节电池、将 TPS552892 用于 2 节电池工程。

    BRS、

    布莱斯