Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM70840, LM5148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5148、LM70840、 LM65640
我们目前正在使用 LM5148-Q1 设计一款 3.3V、3A 降压转换器、其标称输入电压为 48V、输入电压范围为 30V 至 60V。
根据 LM5148‑Q1 快速‑入门指南、IC 功率耗散根据标称输入电压 (48V ) 和 MOSFET 栅极‑驱动要求来确定。 在 48V 下进行计算时 、 如数据表中所述、我们使用 5.3V 的 VCC 值计算 MOSFET 栅极‑驱动功率、得到估算的功率耗散约为 61mW。 但是、Quick‑Start Guide 报告说 IC 的功耗约为 480mW 。
您能否给出建议的方法或用于准确评估 IC 功率耗散的关键参数?
非常感谢您的指导。
您能否给出建议的方法或用于准确评估 IC 功率耗散的关键参数?
非常感谢您的指导。
此致、
Poojitha N