This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:LM5148-Q1 的功率耗散

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM70840, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619499/lm5148-q1-power-dissipation-of-lm5148-q1

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5148、LM70840、 LM65640

我们目前正在使用 LM5148-Q1 设计一款 3.3V、3A 降压转换器、其标称输入电压为 48V、输入电压范围为 30V 至 60V。

根据 LM5148‑Q1 快速‑入门指南、IC 功率耗散根据标称输入电压 (48V ) 和 MOSFET 栅极‑驱动要求来确定。 在 48V 下进行计算时 、  如数据表中所述、我们使用 5.3V 的 VCC 值计算 MOSFET 栅极‑驱动功率、得到估算的功率耗散约为 61mW。 但是、Quick‑Start Guide 报告说 IC 的功耗约为 480mW 。

您能否给出建议的方法或用于准确评估 IC 功率耗散的关键参数?

非常感谢您的指导。

此致、
Poojitha N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于两个 FET、功率耗散为 VCC * IVCC、wher eIvcc = Qg = FSW。 这假设电源已提供给 VCCX。 如果 BIAS 是电源来自 VIN、则为 Vin*IVCC。

    PS:当输出电流仅为 3A 时、此处无需控制器+外部 FET。 更易于使用的转换器、例如 LM65640 (65V/4A)、LM70840 (80V/4A) 转换器。

    此致、

    Tim