Other Parts Discussed in Thread: TPS61287
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS61287EVM
主题: TPS61287 中讨论的其他器件
您好、
了解到可以通过将此 EVM 上安装的 CIN 更改为具有良好直流偏置特性的电容器来提供 4.2V 或更高的电压、我是否正确?
我是否理解正确、更改 FB 电阻值也可以调节 VOUT = 24V?
此致、
Nishie