This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61287EVM:VIN 和 VOUT

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618787/tps61287evm-vin-and-vout

器件型号: TPS61287EVM
主题: TPS61287 中讨论的其他器件

您好、

了解到可以通过将此 EVM 上安装的 CIN 更改为具有良好直流偏置特性的电容器来提供 4.2V 或更高的电压、我是否正确?

我是否理解正确、更改 FB 电阻值也可以调节 VOUT = 24V?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    由于我们的团队刚刚回到办公室、因此我们的延迟回复很抱歉。  

    您理解正确、TPS61287 的工作 VIN 最大值为 23V、Vout 最大值为 25V 供您参考。

     此致、

    Nathan