This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:外部均衡

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619532/bq41z90-external-balancing

器件型号: BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好! 从此主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558194/bq41z90-expansion-of-balancing-capacity/5997974?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ41z90%20external%20balancing 我假设 BQ41Z90 的扩展平衡电路与 BQ769x2 相同、这是正确的吗?

外部平衡是否会影响动态阻抗跟踪器算法? 换句话说、添加外部平衡可能会影响 SOC 计算精度?

提前感谢

Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我假设 BQ41Z90 的扩展平衡电路与 BQ769x2 相同、这是正确的吗?

    是的、电池平衡电路包含在内部泄放电阻器上、通常大约为 150 –200Ω。 IT 固件已经计算需要开启电芯平衡多长时间以确保电池平衡。  

    外部平衡是否会影响 dinamic 阻抗跟踪器算法? [/报价]

    不可以、如果是简单的 NFET (VC2-VCx) 和 PFET (vc0-VC1) 设计、其中 FET 在内部电芯均衡开启时导通。 我相信 TRM 已经有这些数据。 BQ40z50 中。

    此致、

    -米格尔