This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645-Q1:基于 LM65645 的可变电压输出设计

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619637/lm65645-q1-variable-voltage-output-design-based-on-lm65645

器件型号: LM65645-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM65645

我需要一个能够在 5V 至 5.5V 之间轻松变化的电源输出。

 

我正在考虑将 LM65645 的反馈引脚从使用 2 个电阻器计算出的 5.5V 输出桥接至使用晶体管将 FB 引脚短路到 VCC、以实现 5V 电压。  

这在操作过程中是否甚至可以实现?

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:  

    如果您的反馈 引脚有一个 5.5V 的电阻分压器、并且将 FB 引脚短接至 VCC、 该器件将忽略电阻分压器并切换至固定 5V 输出电压模式、仅在消除短路后调节至 5.5V。

    只需知道、由于反馈电阻器较低、这会导致一定程度的直流电流泄漏。