This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:意外(且不可接受)的开关频率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616877/mc34063a-unexpected-and-unacceptable-switching-frequency

部件号: MC34063A
主题中讨论的其他器件: TPS43060

您好:

我正在研究升压转换器的设计、目前使用的是 MC34063A。

转换器要求:

输入电压 +11.5V

输出电压 +36V

输出电流 200uA

开关频率 最小为 24kHz(需要超出音频范围)。

 

CT 为 1.5nF

在 200uA 下、开关频率约为 1.2kHz。 如果我添加一个 55mA 负载、频率约为 12.5kHz。 虽然我还没有尝试过、但我怀疑有一个负载会将频率提高到大约 24kHz、不过我想避免这样做。 数据表中不清楚降低 CT 值是否有帮助。 如果您有其他转换器的建议、我需要它是穿孔的。 否则、欢迎所有建议。 原理图。

非常感谢、

Lou

Schematic.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lou、

    MC34063A 不是固定频率转换器。 此转换器仅在需要时才会切换、直至达到 CT 电容器设置的电平。 因此、它仅在负载足够高时以全频率进行开关。 如果您希望在变化的低负载下将转换器的开关频率保持在特定频率以上、则需要使用在强制 PWM 下工作的固定频率转换器、并且需要使用允许电流发送回输入端的转换器、因此需要使用 2 个开关、而不是开关和二极管。

    请看一下 TPS43060 或 LM5123。 当达到输出电压时、每个使用二极管的转换器都将停止开关、直到负载对输出电容器放电为止。因此只有同步转换器可以提供帮助、因此我们认为在您需要的输出电压下没有集成开关。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte。

    遗憾的是、您建议使用的两个芯片是 SMT。 对于这个特定项目、我需要一个 TH 解决方案。 我搜索了 Mouser 中的同步升压转换器、看起来所有结果都是 SMT。 您能告诉我 TH 转换器的方向吗?

    非常感谢、

    Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过更多思考、我愿意在电路中添加一个 25mA 负载、以将开关频率保持在音频频带以上。 因此、我根据 11V IN、36V OUT、25mA 输出电流和 25kHz 的最小开关频率来运行计算。 我得出了以下元件值:

    L = 1mH

    CT = 1nF

    RSC = 6.65 Ω

    这些值是否在转换器的工作范围内?

    非常感谢、

    Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lou、

    我从未使用过如此高的电阻器作为 RSC 和如此大的电感器、但我认为这不应该起作用。 我认为、电路板上的测试应该能快速显示结果。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有订单进入 Mouser、订单中包含我手头没有的器件、我们很快就会知道这一点。 谢谢 Brigitte 的帮助。

    Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lou、

    感谢您发送编修。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想停下来报告我的调查结果、以防它可能对其他人有帮助。 我可以让电路正常工作、但由于输出电压低于预期、我不得不调整 RSC 的值。 以下是我总结的内容:

    L = 2.2mH

    C = 1nF

    RSC = 2 Ω

    由于两个 2.74k 电阻器并联作为 25mA 在输出端稳定负载、我只比我所需的 36V 输出电压稍高、开关波形是非常干净的 71kHz、远远超出了音频频带。 我还在 25mA 负载之后添加了一个 LC 网络、以针对实际 0.2mA 负载(由一个 1mH 电感器和一个 10uF 铝电解电容器组成)进行额外的纹波衰减。

    此致、

    Lou