This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861TEVM:无法通过 GUI 更改颜色。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861TEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617346/lp5861tevm-color-cannot-be-changed-via-the-gui

器件型号: LP5861TEVM

尊敬的 TI 团队:
这是我上一个有关 LP5861TEVM 的问题的后续问题。
 

为了验证实际硬件上的行为、我们购买了另一个 LP5861TEVM 板、并使用相同的模式进行了测试、但我们观察到了与之前完全相同的症状。
手动更改器件寄存器在我们方面非常耗时、因此我们倾向于通过 GUI 进行寄存器更改、而不是直接写入寄存器。
您能否检查 TI 正在使用的 LP5861TEVM 与我们拥有的 EVM 之间是否存在任何差异(例如电路板版本,固件,GUI 版本或默认配置)? 如果有任何我们应该匹配的特定版本或设置、请告知我们。
如果您需要 GUI 版本、寄存器设置或测试程序等其他信息、我们可以提供这些信息。
 
此致、
Ryu。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请您回复。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我已通过电子邮件与您的一位同事联系。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    因为我们会通过电子邮件进行沟通。 我将在此处关闭该主题。

    此致、

    Emma Wu