This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:VIN 最小值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619769/tps62802-vin-min

器件型号: TPS62802

大家好!

我对 TPS62802 有疑问。

输出 2.0V 时的最小输入电压是多少?
根据图 6-5、当 VIN = 2.25V 时、导通电阻约为 260 Ω(125°C 处)。
考虑到压降、电压变为 0.26V。 我应该设置一个大于 2.0V + 0.26V = 2.26V 的输入电压。 是这样吗?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    感谢您发布您的问题。 我要更正这里的一件事、您在 VIN=2.25V 和 Temp=125'C 时观察到的导通电阻是正确的、但单位是 m Ω。

    是的、这是计算最小 VIN 的正确方法、但您还应考虑电感器两端的压降、而 PCB 布线电阻相对非常小。

    如果还有其他问题、请告诉我Slight smile

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zakir:

    感谢您的答复。

    抱歉、电阻为 260m Ω。 我得到了错误的单位。
    我是从数据表上的图 6-5 读取的、而不是测量的。

    感谢您的回答。 我还将考虑电感两端的压降。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    如有任何其他问题、请告诉我。 如果没有、您能否将该主题标记为“已解决“? 很感激。

    谢谢、此致、
    Zakir