This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:对 LM34936-Q1 进行通信

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34936-Q1, LM5175-Q1, LM5157-Q1, LM5175, LM34936, LM5176, LM51770, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620045/lm5175-q1-comaprison-to-lm34936-q1

器件型号: LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件: LM34936-Q1LM5157-Q1LM5175、LM34936LM5176LM51770、LM51772

您好的团队、

可以缩小 LM5175-Q1 和 LM34936-Q1 之间的差异吗?

我看到有不同的最大值 额定电压(这应该不会影响应用本身)、但我也看到 LM34936-Q1 的 VISNS 引脚上有一个额外的 2k 电阻、LM5157-Q1 未使用该电阻。 背景是为了了解 LM5157-Q1 是否可用作 LM34936-Q1 的 P2P 替代产品。

谢谢、祝您愉快!

Katharina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katharina:

    LM34935 是 LM5175 的低电压型号

    LM34936 是 LM5176 的低电压型号

    LM5175 和 LM5176(也适用于 LM3493x 型号)是引脚兼容的、但在更换时需要考虑一些特殊事项:

    要使设计能够与 LM5175 和 LM5176 配合使用、应考虑以下几点:

    • 需要在两个器件之间调整 RT 电阻器。
    • LM5176 在 VISNS 处需要一个 2k 串联电阻(并非在所有条件下都是必需的,但最好始终添加该电阻)
    • LM5176 不支持 DCM
    • 对于 LM5175:建议在 SWx 到 BOOTx 之间添加 7.8V 或 8.2V 齐纳二极管、以保持低于 8.5V 的绝对最大额定值(取决于布局)

    另请查看新一代 BuckBoost 器件系列:

    LM51770 和 LM51772 (两者也作为 Q1 提供)

    此致、

     Stefan