Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55289-Q1, TPS55289Q1EVM
器件型号: TPS55289-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55289、、 TPS55289Q1EVM
您好:
我的目标是驱动一个在降压/升压转换器的输入和输出之间连接的珀尔帖单元模块(架构如图 1 个: www.ti.com/.../slva677.pdf)。
为了对该架构进行实验仿真、我使用了 TPS55289Q1EVM-011 评估板。
测试设置:
- 输入电压:VIN = 7.0V
-
负载:输入和输出之间使用 1.5 Ω 分流电阻器
-
IOUT_LIMIT 寄存器= 0x7F(禁用电流限制)
-
MODE 寄存器= 0b10100010(强制 PWM)
-
可通过更改 REF 寄存器来调节输出电压
-
所有其他寄存器保留其默认值
在降压配置中、我无法将输出电压降低到 3V 以下、因为 TPS55289 无法灌入超过 2.7A 的电流。但是、我找不到有关此限制的理论解释。
此外、您能否澄清为什么评估板指定“最大输出电流 3A“(表 1-1 性能规格汇总)? 似乎板载元件能够处理更高的电流、一般来说、IC 本身也可以处理。
提前感谢您的支持。