This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923621:令人困惑的是数据表中提及肖特基二极管

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923621, TPS92360, TPS923611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620036/tps923621-confusing-mention-of-schottky-diode-in-datasheet

器件型号: TPS923621
Thread 中讨论的其他器件: TPS92360TPS923611

TPS923621 数据表在第 8.2.2.2 节中混杂地提到了肖特基二极管、但在任何其他位置或原理图中均未提及该二极管。 这是错误吗? 我认为数据表可能是从不同 非同步器件(如 TPS92360)复制和修改的、但是本节并未删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    请让我检查一下。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    除了 调光脉冲电压阈值之外、TPS923621 和 TPS923611 都相同。  如果对 VDIM 阈值没有特殊问题、建议使用 TPS923611。

    TPS923621:

    TPS923611:

    是、TPS923621 不应包含肖特基二极管设计部分。 我将与相关的系统工程师联系以了解这一点。  

    谢谢、此致。