This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923610:有关每个产品之间差异的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923611, TPS923621, TPS923612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619389/tps923610-questions-about-the-differences-between-each-product

器件型号: TPS923610
主题中讨论的其他器件: TPS923621TPS923612、TPS923611

您好:

请告诉我 TPS923610DRLR、TPS923611DRLR 和 TPS923621DRLR 之间的差异。
TPS923610DRLR 和 TPS923611DRLR 之间的唯一区别是 MAXVOUT 吗?
即使在查看数据表后、我也无法理解 TPS923611DRLR 和 TPS923621DRLR 之间的差异、因此请进行说明。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kaji

    请参阅下面的器件比较表。 11 和 12 具有不同的电流限制和不同的封装。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但是、您误解了以下内容。
    我要考虑的产品是 TPS923621、而不是 TPS923612。
    TPS923621 和 TPS923611 之间似乎没有任何区别。
    请告诉我两者之间是否有任何区别。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kaji

    请让我检查一下。

    您能否分享您的应用需求和终端设备?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    请继续检查。
    此外、本产品的用途是用于医疗分析仪中使用的 TFT 背光。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kaji

    区别在于调光脉冲电压阈值。

    TPS923621:

    TPS923611:

    如果对 VDIM 阈值没有特殊问题、建议使用 TPS923611。

    谢谢、此致。