This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:原理图审阅

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619399/ucc27714-schematic-review

器件型号: UCC27714

您好、

我们遇到了 EIPD 问题、您是否会查看以下原理图中的任何设计风险?

ucc27714dr.pdf 

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释。 VSS 至 GND 的阻抗低于良好采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉耽误你的时间。  

    我检查了您的原理图。 VDD VSS 和 HB-HS 上具有大电容的原因是什么?  

    请注意、我们确定自举电容器(HB-HS 之间)大小的典型建议是使用 10 倍负载电容的电容器。  

    根据负载、当 FET 的最大栅极电荷为 210nC 乘以 3 个 FET 时、I 计算出所需的~440nF 自举电容。  我们还建议使用两个旁路电容器。 第一个是较小的 VDD COM 电容器、应尽可能靠近驱动器的引脚放置以降低噪声。 其尺寸与自举电容器类似。 第二个电容器应为较大的 VDD 至 VSS 连接、≥μ F 1µF 电容器、用于在开关期间稳定驱动器的电源。 我们还建议旁路电容的值为自举电容与 VDD COM 电容之和的≥10 倍。  

    此处要检查的另一件事是布局。 确保旁路电容器和自举电容器尽可能靠近驱动器的引脚。 通过将 FET 尽可能靠近器件的引脚放置、同时确保驱动路径是对称的、从而更大限度地缩短驱动路径长度。 还应确保每个相位尽可能对称。  

    最后、您可以对其进行调试:首先在未连接 FET 的情况下执行测试。 然后、连接 FET 但不要连接电机。 之后、连接电机。 在每个阶段、检查波形并查看是否发生故障。 这将准确缩小导致问题的系统部分的范围。  

    如果上述建议无法解决问题、请发送以下波形:
    在获取波形时、请确保这些波形尽可能靠近驱动器的引脚。 为了减少测量中因噪声而产生的误差、请使用尖端和接地筒探头或差分探头进行测量。


    -在一个图上: VDD - VSS、HB-HS、HO-HS 和 LO
    -在单独的图上,LI、HI、LO 和 HO

    此致、

    Amy