This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:HO 输出= 0V

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616892/ucc27714-ho-output-0v

器件型号: UCC27714

您好:

UCC27714 HO 输出有问题。 运行 pspice 仿真时、此 IC 会起作用、当在硬件中实施时、输出保持在 0V、而 LO 输出正常工作。 我附上了一个原理图片段。 谢谢

 splitrailboost.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galo、  

    观察您的原理图、您需要在 VDD 上连接两个电容器。 第一种电容器是较小的≥100nF 电容器、应将其放置在尽可能靠近驱动器引脚的位置、以降低噪声。 第二个电容器应为较大的≥μ F 1µF 电容器、用于在开关期间稳定驱动器的电源。 我们还建议旁路电容器的值为自举电容器的≥10 倍。 请注意、我们确定自举电容器(HB-HS 之间)大小的典型建议是使用 10 倍负载电容的电容器。

    高侧不工作意味着高侧偏置出现了问题。 我会确保您高于 HB-HS UVLO、大约为 8V。  

    您能够发送波形吗? 获取波形时、请确保将这些波形尽可能靠近驱动器的引脚。 为了减少测量中因噪声而产生的误差、请使用尖端和接地筒探头或差分探头进行测量。

    -在一个图上: VDD - VSS、HB-HS、HO-HS 和 LO
    -在单独的图上,LI、HI、LO 和 HO

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galo、

    您能解决这个问题吗? 您是否仍需要帮助?  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我已经回复了您的上一封电子邮件、其中包含您请求的所有波形。 您收到了吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galo、  

    我看不到您发送的任何消息。 您是否愿意重新发送他们?

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Amy、抱歉、我回复了您的电子邮件、而不是在此处回复。 如果我们可以设置一个电信电话、我可以进一步解释。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galo、  

    我也没有收到与此相关的电子邮件。 你能接受我的友谊请求吗?  

    我检查了您的原理图。 我目前无法让您完整回顾一下、因为这只是 PSpice 中的原理图。 但是、我建议检查自举 (HB-HS) 电容器相对于您驱动的 FET 的大小。 这无关紧要、是否使用自举电路对高侧进行偏置、但我确实怀疑、如果 HO 无法正常工作、器件没有损坏、则高侧偏置可能会出现问题。 请注意、我们确定自举电容器(HB-HS 之间)大小的典型建议是使用 10 倍负载电容的电容器。

    我们还建议使用两个旁路电容器。 第一个是较小的 VDD COM 电容器、应尽可能靠近驱动器的引脚放置以降低噪声。 其尺寸与自举电容器类似。 第二个电容器应为较大的 VDD 至 VSS 连接、≥μ F 1µF 电容器、用于在开关期间稳定驱动器的电源。 我们还建议旁路电容的值为自举电容与 VDD COM 电容之和的≥10 倍。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galo、  

    后续步骤。 我从未收到任何波形。 您能否接受我的友谊请求、以便发送波形? 如果您仍需要帮助、请重新打开此主题。  

    此致、

    Amy