This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:可在 80V 至 160V 电源电压范围内工作的电池充电器 I.C.

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25630, BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619528/bq41z50-battery-charger-i-c-which-can-work-from-80v-to-160v-supply-voltage

部件号: BQ41Z50
主题中讨论的其他器件: BQ25630

您好;

     我正在寻找一款电池充电器 I.C.、它可以在输入端从 80V 直流电源转换为 160V 直流电源。 此外、 所需的充电输出电压与输入直流电压隔离。 请推荐 TI 的 I.C 符合 –40°C 至+85°C 的温度要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、amey、

    此问题用 bq41z50 标记、由此进入了电池电量监测计产品主题中。 请将问题发布在 TI Charger IC 标签(即 bq25630)中、这样便会呈现在电池充电器产品主题中。

    此致、

    Anthony