This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:预偏置行为

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619871/tps65219-behavior-with-pre-bias

器件型号: TPS65219

您好的团队、

当 Buck2 预偏置到 0.7V 时、Buck2 无法启动、并且 PMIC 在多次重试后关断。

这是因为 buck2 预偏置在 Vbuck2_SCG_TH 以上?

 

短路 (SCG) 阈值和残余电压 (RV) 阈值都是 260mV 的原因是这样

如果残余电压超过阈值、则确定为异常、Buck2 将不会运行。

 如果运行后的残余电压未超过 SCG、则确定为短路、Buck2 将关断。

我在下面的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kobayashi-San、

    如果电源轨预偏置至 0.7V、PMIC 将无法成功上电。  

    上电序列之前电源轨上的任何残余电压都将导致残余电压检查失败、PMIC 将 中止启动序列。  

    无法禁用此器件的残余电压检查、因此我们建议尽可能移除此预偏置、以确保 PMIC 正确启动。

    您对阈值的理解是正确的。  
    禁用时、电压应在之前低于阈值、在运行期间应高于阈值。  

    此致、
    Sarah