This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:具有 BTB FET 的 LM5066、而非单个

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620925/lm5066-lm5066-with-btb-fets-instead-of-single

器件型号: LM5066

Hallo M ü@ TI.
 在 LM5066 而不是单个 FET 上执行 BTB FET 的最佳设计方法是什么?  
 我们将测试电源、需要从正常的 28V 更改为 0V、然后从 56V 再改回 28V、脉冲长度为 3ms - 6ms。 我只是不喜欢有 2 个主输入 PSU's 相互看:). 因为我还需要能够测试反极性。
此致
 Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    LM5066 无法支持反极性。

    请查看  适用于您的应用的 LM7480。

    此致、

    Mani。