This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:使用外部电源为 TPS61170 供电、输出电压达到 25V

Guru**** 2810915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620998/tps61170-powering-tps61170-with-external-supply-and-reaching-25v-output

器件型号: TPS61170

你好。 我在电池供电应用中需要 25V 输出轨。 当不需要整个 25V 范围时、TPS61170 的控制引脚功能非常适合用于降低功耗。 3V 电池提供的 25V 已经突破了芯片的占空比限制、理想情况下、它能够在低至 2.75V 或更低的电压下运行。 我发现芯片上的 Vin 可以连接到为微控制器供电的 3.3V 电压轨(也会为控制引脚供电)、而电感器直接连接到电池电压。  

然而、这将超过 90%占空比。 这里有更好的选择吗? 我只需要在输出端使用 20mA。 能否生成 12.5V 并使用倍压器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的联系。

    我想您希望器件能够在较低的输入电压(如 2V 或更低)下工作。

    可以使用 MCU 3.3V 分离 Vin 和 CTRL 引脚、并将电池连接到电感器。

    您可以参考这一点。

    使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围

    至于占空比限制、这不会产生影响、因为您的负载较轻并使器件在跳跃开关周期内工作。

    对于双电路、使用电荷泵也是可以接受的、但实际上并不是必需的。

    此致、

    Fergus