This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137:单通道使用。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5137, LM5190, LM5137F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620642/lm5137-single-channel-use

部件号: LM5137
Thread 中讨论的其他器件: LM5190、LM5145

您好的团队、

 

Boston Dynamics 仅考虑使用 LM5137 的 1 个通道。
如果确实如此(通过使用使能引脚 2)、这些引脚是否可以将所有 CH2 引脚悬空?
(CBOOT2、HO2、SW2、LO2、ISNS2+、 VOUT2、PG2、FB2、COMP2?)

另外,我们有一个更好的建议,而不是这?
我将从 LM5190 开始。 我不确定他们是否需要 100%占空比、或者是否有理由使用 5137、我会跟进。

谢谢、

Aidan Murray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    只要不是 LM5137F(功能安全合规型版本)、这应该没问题。 更好的方法是将 EN2 接地并将所有这些引脚连接到 GND、以实现更好的散热。

    看看 LM5145、它具有用于标准逻辑电平 FET 的 7.5V 栅极驱动器。 LM5190 还具有这一点、还包括 CC-CV。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们试图在稳压器的下游重现问题、因此我认为 LM5137 没有问题。

    如果使用 LM5137F 、所有未使用的引脚接地是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “F"功能“功能安全合规型版本在启动时具有引脚检查算法、因此某些引脚需要接地端接电阻。 这不适用于非 F 功能安全型版本。

    此致、

    Tim