This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:设计支持

Guru**** 2892760 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8161, CSD18543Q3A, LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1617463/lm2665-design-support

器件型号: LM2665
主题中讨论的其他器件: DRV8161CSD18543Q3A

大家好、我们正在寻找将 Vin-5V 转换为 VOUT >= 8V 的转换器。

应用:

来自 LDO 的 VIN- 5V

我们使用 DRV8161 半桥驱动器以及 CSD18543Q3A FET 实现 HS 和 LS。

对于该驱动器、我们需要 8V 至 20V 栅极驱动器电源输入。  

请检查 LM2665 是否适合该器件。

或者建议您是否有适用于同一应用的任何其他转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pranjali、

    您不能使用 LM2665、因为您需要一个电压电平至少为 13V 的转换器。

    您可以使用任何输入电压至少为 5V 且输出电压超过 13V 的升压转换器。 然后、将升压转换器的 GND 连接到–5V 并将输出电压调节到 13V (5V+8V)。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    感谢您的答复

    我认为有一些误解

    Vin 为+5V   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pranjali、

    然后、您可以使用任何能够在输出端产生 8V 电压的转换器。 只要需要低输出电流、就可以使用 LM2665 进行此操作。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigtte、

    您能提供输出电压容差信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pranjali、

    器件使输入电压加倍。 您可以在图 5 中看到、压降可以避免输入电压加倍、具体取决于输出电流。

    因此、容差取决于输入电压容差和消耗的电流大小。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigtte、

    感谢您的支持

    您能回顾一下原理图吗  

    VIN =+5V

    VOUT =+10V

    IOUT = 10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andhare:

    原理图很好、预计输出为输入的两倍。