This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:具有成本效益、低 BOM、高效 3A 模拟调光 TPS92205x 设计

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620823/tps922055-cost-effective-low-bom-high-efficiency-3a-analogic-dimming-tps92205x-design

器件型号: TPS922055

您好、

我需要基于 TPS922052DRRR (3A) 或 TPS922055DRRR (6A) 设计一个具有成本效益、低 BOM 和高能效的电路。

由于需要低热影响、6A 器件似乎是更好的选择。 要求如下:

  • 要驱动的负载:电阻、最大 3A
  • 输入电压:24V
  • 输出模式:模拟调光
  • 具有成本效益
  • 低 BOM
  • 高效率
  • 热量低
  • EMC 优化

是否可以为该工程提出原理图和计算?

此致、
David Fusco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    根据您的要求、TPS92205x 是最合适的解决方案。 更多详细信息、您可以参阅数据表应用部分。 此外、您可以向我发送电子邮件、我可以与您共享 Excel 工具。 (lucia-gao@ti.com) BTW、我是否可以知道终端设备及其使用方法?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚