This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV711:额定功率耗散

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV710, TLV711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620879/tlv711-rated-power-dissipation

器件型号: TLV711
主题中讨论的其他器件: TLV710

在我的设计中使用 LDO:TLV7111225DSER。
使用 Pd =(Vin-Vout)*Iout 计算最坏情况下的功率耗散 IC。
需要将最坏情况下的功率耗散与额定功率耗散进行比较。 在该数据表中、未提及额定功率耗散。  
请支持人员进行查找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elavarasan、

    TLV711 的最大功率耗散由最高结温决定。 表 1 列出了在几种不同环境温度下使用 EVM 布局的 TLV710/TLV711 的功率耗散额定值。 如果温度不在该表中、则最大功率耗散可通过以下公式计算:  

    其中、θ JA 是表 1 中给出的 170°C/W 值、Tj_max 是 150°C 最高结温、Ta 是环境工作温度。  

    此致、

    Alex Davis